Netatmo Pro

Netatmo Pro

Netatmo ist ein anerkannter Experte für Smart-Home-Lösungen und bietet eine innovative Produktpalette, die einfach zu bedienen und zu installieren ist. Die Produkte der PRO-Reihe von Netatmo haben eine Garantie von 4 Jahren

Netatmo-Produkte sind kompatibel mit den Plattformen von Google Home, Apple Home-Kit und Amazon.


Smarte Heizlösungen

Smartes Thermostat

Sparen Sie Energie, ohne auf Komfort zu verzichten.

Das smarte Thermostat ist mit mehr als 1.500 Heizkesseln und Wärmepumpen kompatibel.

Das smarte Thermostat ist mittels eigener Funkfrequenz mit dem Netatmo-Relais verbunden. Das Relais verbindet das Thermostat über WLAN mit dem Internet und kann über die App „Netatmo Energy“ oder "Home + Control" ferngesteuert werden. Das smarte Thermostat kann die meisten bestehenden Thermostate ersetzen und wird an der Wand montiert oder drahtlos verwendet – je nach Anforderung. Zusätzlich ist es mit den smarten Heizkörperventilen erweiterbar. Natürlich ist es auch für Neuanlagen zur Steuerung eines Heizkessels oder einer Wärmepumpe geeignet.


Smartes OpenTherm Thermostat

Energie sparen, ohne auf alltäglichen Komfort zu verzichten.

Das Thermostat ist zusätzlich mit OpenTherm-Heizkesseln kompatibel.

Das Smarte Thermostat von Netatmo kann Ihren Kunden helfen, den Energieverbrauch um bis zu 37% zu reduzieren. Es eignet sich besonders für den Einsatz in Häusern oder Wohnungen mit eigener Heizung und ist mit über 1.500 Heizkesselmodellen kompatibel. Das Thermostat erstellt einen optimierten Heizplan, der auf den Lebensstil und die tägliche Routine Ihrer Kunden abgestimmt ist. Und nicht zu vergessen: Das Thermostat ist mit dem Apple HomeKit, Alexa und dem Google Assistant kompatibel.
Das smarte Thermostat bietet gegenüber Produkten mit herkömmlichen Schaltkontakten den Vorteil, dass es direkt mit OpenTherm-Heizkesseln kommuniziert und somit eine viel genauere und stabilere Temperatur ermöglicht. 


Smartes Heizkörperventil

Wählen Sie die richtige Temperatur für jeden Raum im Haus.

Wenn Sie ein neues Thermostat oder Starterpaket für eine Heizungsanlage installieren, können bis zu 20 Smart-Heizkörperventile eingebunden werden.

Diese intelligenten Heizkörperventile werden per Funk mit dem Relais verbunden (enthalten beim smarten Thermostat oder beim smarten Heizungs-Starterpaket). Das Relais verbindet die Heizkörperventile über WLAN mit dem Internet und kann über die App „Netatmo Energy“ oder "Home + Control" ferngesteuert werden. Wenn Sie bereits ein smartes Thermostat von Netatmo besitzen, überprüfen Sie einfach die Parameter in der Netatmo Energy-App, um zu sehen, wie viele smarte Heizkörperventile Sie hinzufügen können.


Smartes Heizkörperventil (Starterpaket)

Steuern und kontrollieren Sie die Temperatur der Heizungsanlage in Ihrem Zuhause.

Die Ventile sind mit 90% der Heizkörper auf dem Markt kompatibel.

Das smarte Starterpaket mit den intelligenten Heizkörperventilen ist speziell für Sammelheizungen ausgelegt. Es besteht aus einem Relais und zwei smarten Ventilen, welche das Heizwasser in den einzelnen Heizkörpern regeln. Die Heizkörperventile sind per Funk mit dem Relais verbunden, das im Lieferumfang des Starterpakets enthalten ist. Das Relais ist über WLAN mit dem Internet verbunden und ermöglicht die Fernsteuerung Ihrer Heizungsanlage mittels Smartphone durch die App „Netatmo Energy“.


Smarte Sicherheitslösungen

Smarte Außenkamera

Benachrichtigung in Echtzeit, sodass im Falle eines Einbruchs sofort gehandelt werden kann

Die Außenkamera erkennt die Anwesenheit von Personen, Autos und Tieren.

Die wetterfeste Außenkamera vereint die Funktionalität von Außenbeleuchtung und smarter Sicherheitskamera mit innovativer Bewegungserkennung. Sie eignet sich hervorragend um anstelle einer handelsüblichen Außenleuchte installiert zu werden. Sie besitzt ein Weitwinkelobjektiv von 100° und zeichnet Videomaterial bis zu einer Reichweite von 20 Metern mit 1080p Full-HD auf - dank leistungsstarkem Infrarot auch in der Nacht. Die Kamera kann zwischen Personen, Fahrzeugen und Tieren unterscheiden und sendet entsprechende Warnungen in Echtzeit auf das Smartphone Ihres Kunden.


Smarte Außenkamera mit Alarmsirene

Benachrichtigung in Echtzeit, sodass im Falle eines Einbruchs sofortige Maßnahmen ergriffen werden können

Die Außenkamera erkennt die Anwesenheit von Personen, Autos und Tieren.

Die wetterfeste Außenkamera vereint die Funktionalität von Außenbeleuchtung und smarter Sicherheitskamera mit innovativer Bewegungserkennung. Sie eignet sich hervorragend um anstelle einer handelsüblichen Außenleuchte installiert zu werden. Sie besitzt ein Weitwinkelobjektiv von 100° und zeichnet Videomaterial bis zu einer Reichweite von 20 Metern mit 1080p Full-HD auf - dank leistungsstarkem Infrarot auch in der Nacht. Die Kamera kann zwischen Personen, Fahrzeugen und Tieren unterscheiden und sendet entsprechende Warnungen in Echtzeit auf das Smartphone Ihres Kunden.
Handelt es sich um einen Eindringling? Dieser wird durch die integrierte Alarmsirene – mit einem ohrenbetäubenden 105 dB-Alarm – vertrieben, die direkt über die App ausgelöst wird.


Smarte Videotürklingel

Von jedem Ort aus sehen, wer vor der Tür steht und direkt antworten.

Die Videotürklingel informiert auch über unerwünschte Besucher vor der Haustür.

Die smarte Türklingel besitzt eine Farbvideo-Kamera mit 140° Öffnungswinkel, welche eine Videoqualität von Full-HD 1080p, einen 5 x digitalen Zoom und Infrarot-Nachtsicht bietet. Für den Anschluss wird bauseits eine kabelgebundene Klingelanlage (Läutwerk, Gong,…) mit 8 - 24V oder 230V benötigt. Die smarte Videotürklingel hat die Schutzart IP44.
Die Verbindung zum Smartphone wird über WLAN sichergestellt. Ein lokaler 8 GB Datenspeicher (Micro-SD-Karte) ist inbegriffen und es besteht auch die Möglichkeit zur kostenlosen Speicherung in einem Dropbox-Konto oder auf einem privatem FTP-Server. Ihr Kunde erhält eine Meldung auf sein Smartphone, wenn jemand an seiner Haustür klingelt. Ist es unerwünschter Besuch? Dieser kann mit dem integrierten Lautsprecher vertrieben werden, egal ob jemand zu Hause ist oder nicht.


Smarte Innenkamera

Warnmeldungen in Echtzeit, so dass im Falle eines Einbruchs Maßnahmen ergriffen werden können.

Eine revolutionäre Überwachungskamera mit Gesichtserkennung.

Die smarte Innenkamera von Netatmo ist eine Überwachungskamera mit Bewegungsmelder und innovativer Gesichtserkennungsfunktion. Mit einem Betrachtungswinkel von 130° kann jeder Bereich eines Raumes erfasst werden. Dazu kommen eine hohe Bildqualität von 1080p und eine Nachtsichtfunktion. Im Gegensatz zu herkömmlichen Bewegungsalarmen, sendet diese Kamera sofort ein Gesichtsfoto und ein Video des Eindringlings. 

Die Kamera ist erweiterbar mit der smarten Alarmsirene und smarten Tür-/Fensterkontakten und sendet eine Nachricht und ein Video, wenn z.B. ein Einbruch- oder Feueralarm erkannt wurde. Abgerundet wird das Gesamtpaket durch das formschöne und moderne Design, die intuitive App-Steuerung und eine einfache Installation. 


Smarte Innen-Alarmsirene

Erweitern Sie das Sicherheitssystem Ihrer Kunden mit der smarten Innen-Alarmsirene von Netatmo und sorgen Sie so für mehr Sicherheit. In Kombination mit der smarten Innenkamera von Netatmo erhalten Ihre Kunden viele praktische Funktionen: Dank Gesichtserkennung aktiviert bzw. deaktiviert sich die Alarmsirene beim Verlassen und Zurückkehren vertrauter Personen automatisch. Zudem erhalten Ihre Kunden Echtzeit-Benachrichtigungen über die Personen, die sich ungebeten im Haus befinden.

Die Sirene funktioniert nur mit der smarten Innenkamera von Netatmo und ist separat erhältlich.


Smarte Tür- und Fenstersensoren

Die smarten Tür- und Fenstersensoren von Netatmo informieren Ihre Kunden schon, bevor jemand in ihr Haus eindringen kann. Da sie auch kleinste Vibrationen erkennen, lösen sie bereits beim kleinsten Einbruchsversuch eine Warnmeldung aus. In einem solchen Fall werden Ihre Kunden sofort über das Smartphone gewarnt und gewinnen wertvolle Zeit, um entsprechende Aktionen, wie z.B. das Alarmieren der Polizei, in die Wege zu leiten.

Die Sensoren funktionieren nur mit der smarten Innenkamera von Netatmo und sind separat erhältlich.


Smarter Rauchmelder

Erhalten Sie Warnmeldungen in Echtzeit. Egal, wo Sie sind.

Bessere Sicherheit zu Hause dank Smartphone-Warnungen und einer Batterie mit 10 Jahren Lebensdauer.

Mit dem smarten Rauchmelder von Netatmo sind Ihre Kunden immer auf der sicheren Seite. Bei Rauchentwicklung in der Wohnung werden sie in Echtzeit über das Smartphone informiert, auch wenn sie nicht zu Hause sind. Parallel dazu wird der leistungsstarke 85-dB-Alarm aktiviert. Die Batterie des Rauchmelders muss während der gesamten Produktlebenszeit nicht getauscht werden.


Sehen Sie sich die Produkteigenschaften in unserem Online-Katalog an:

  • 2020/1/20200110_254170_1.jpg

  • 2020/1/20200110_254173_1.jpg

  • 2020/1/20200110_254176_1.jpg

  • 2020/1/20200110_254182_1.jpg

  • 2020/1/20200110_254185_1.jpg

  • 2020/1/20200110_254164_1.jpg

  • 2020/6/20200625_254236_1.jpg

  • 2020/6/20200625_254239_1.jpg

  • 2020/6/20200625_254242_1.jpg

  • 2020/6/20200625_254245_1.jpg