Die Erhaltung der Umwelt, die Nachhaltigkeit natürlicher Ressourcen und die Verringerung der Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf unserem Planeten entsprechen den Erwartungen von immer mehr umweltbewussten Verbrauchern. Sie haben den Wunsch mehr Verantwortung für die Umwelt zu übernehmen – und das auch in ihrem Zuhause.
Die Legrand-Strategie zeigt vier unterschiedliche Bereiche auf, in denen Energieeinsparungen möglich sind. Kunden können dabei, je nach Produktsegment, ihren Verbrauch um bis zu 30 % reduzieren. Neben Energie- und CO²-Einsparungen, die Kostenersparnisse bedingen, wird der Komfort und das Wohlbefinden gesteigert.

*Intelligentes Heizen kann bei einer Heizungsanpassung von nur 1° C eine durchschnittliche Verbesserung des Energieverbrauchs von 7 % bewirken.
Dank der Bticino- und Netatmo-Produkte können Ihre Kunden ihre Heizung lokal von zu Hause aus oder aus der Ferne über die App Home+ Control steuern. So können sie die Temperatur in ihrer Wohnung regeln, Heizpläne entsprechend ihrer Lebensgewohnheiten erstellen und somit die Energiekosten erheblich reduzieren, aber auch ihren Verbrauch anzeigen und kontrollieren.
Ganz egal, welche Art von Heizung Ihre Kunden haben, sie passt sich an ihren Tagesablauf an. Sowohl die Netatmo-Produkte als auch Smarther with Netatmo sind kompatibel mit den Plattformen von Google Home, Apple Home-Kit und Amazon Alexa.
Netatmo Smartes Thermostat

Mit dem Smarten Thermostat von Netatmo können Sie die Heizung vernetzen. Das Smarte Thermostat ist mit den meisten Gas-, Öl- und Holzkesseln sowie Wärmepumpen kompatibel und ermöglicht es, die Heizung aus der Ferne zu steuern. Es kann an der Wand angebracht oder auf einem Möbelstück platziert werden.
Netatmo Smarte Heizkörperthermostate

Ihre Kunden können die Temperatur auch Raum für Raum anpassen, indem sie ihre Heizungsanlage mit dem Smarten Heizkörperthermostate Starterpaket ergänzen. Diese Heizkörperthermostate funktionieren in Verbindung mit Legrand-Thermostaten und sind mit 90% der auf dem Markt erhältlichen Wasserheizkörper kompatibel.
Die Pluspunkte dieser Lösung? Die Funktionen "Abwesend", "Frostfrei" und Erkennung von offenen Fenstern, die Ihren Kunden helfen, Energie zu sparen!
Smarther with Netatmo

Mit dem vernetzten Thermostat, Smarther with Netatmo, können Ihre Kunden die Temperatur in ihrem Haus kontrollieren und planen, entweder von ihrem Smartphone aus über die kostenlose App Home + Control oder per Sprache über die gängigen Sprachassistenten.
Dieses Thermostat lässt sich als Unterputz- oder Aufputzgerät installieren, sowohl im Neubau als auch in der Renovierung.
Unser vernetztes Thermostat funktioniert mit:
- allen Arten von individuellen Heizkesseln: Holz, Öl, Gas
- Wärmepumpen
Er ist mit über 1.500 Heizkesseln kompatibel und kann mit intelligenten zusätzlichen Thermostatköpfen von Netatmo kombiniert werden, um die Temperatur raumweise zu regulieren.

Die Heizung lokal über den Touchscreen oder aus der Ferne zu steuern, ist mit dem vernetzten Thermostat Smarther with Netatmo ein Kinderspiel. Greifen Sie intuitiv auf verschiedene Funktionen zu:
- Boost, um die Heizung für eine begrenzte Zeit hochzufahren und schon vor der Ankunft zu Hause den optimalen Komfort zu genießen.
- Planung, um die Heizung auf die richtigen Zeiten zu programmieren und so Energie zu sparen.
- Auto-Adapt, um die Heizvorgaben vorwegzunehmen und die gewünschte Temperatur zur angegebenen Zeit zu erreichen.
- Einsicht in den Verbrauchsverlauf
- Abruf der persönlichen Energiesparbilanz
Zugehörige Produkte

* ~ 10 % durchschnittliche Einsparung pro Jahr.
Smarte Verteilereinbaugeräte bieten über die App Home + Control die Möglichkeit, den Strombedarf einzelner Geräte zu messen, zu analysieren und zu optimieren. Mit diesen Produkten können Ihre Kunden den Energieverbrauch von Tag zu Tag verfolgen, kontrollieren und Maßnahmen daraus ableiten. Das Ergebnis ist ein kontrollierter Energieverbrauch und kontrollierte Energiekosten!
Smarte Elektroverteilung CX³ with Netatmo
Um den Verbrauch zu senken, insbesondere bei Heizung und Warmwasser, helfen die vernetzten Verteilereinbaugeräte der Reihe CX³ with Netatmo.
CX³ with Netatmo besteht aus einer Reihe von 4 Modulen, die direkt in der Schalttafel installiert sind:
- ein Gateway als Schnittstelle zwischen den vernetzten Geräten und dem Router
- ein Fernschalter zur Kontrolle der Beleuchtung
- ein Schutz zur Kontrolle der Elektrogeräte mit hohem Stromverbrauch
- ein Energiezähler zur Überwachung des Stromverbrauchs
Sie können Ihren Kunden anbieten, ihre Elektrogeräte mit dem höchsten Stromverbrauch (wie beispielsweise den Warmwasserbereiter oder die Wärmepumpe des Pools) sowie einen Teil der Beleuchtung aus der Ferne zu steuern.
Das vernetzte Schutz, der vernetzte Fernschalter und Energiezähler werden auf herkömmliche Art und Weise anstelle der konventionellen Geräte in der Schalttafel verbaut. An der Verdrahtung ändert sich nichts.
Zugehörige Produkte

*Mindestens 30 % durchschnittliche Energieeinsparung pro Jahr
Die optimale Lichteinstellung unterstützt das Wohlbefinden sowohl bei der Arbeit als auch in der Freizeit. Mittels App oder Sprachsteuerung können Szenarien festgelegt oder individuelle Anpassungen vorgenommen werden, um Energie und somit Kosten zu sparen.
VERNETZTE SCHALTERPROGRAMME „WITH NETATMO“
Sie können Ihren Kunden jederzeit die Möglichkeit bieten, nachträglich und ganz flexibel ihre Hausautomation schrittweise auszubauen – egal, ob bei Renovierung oder Neubau:
- Beleuchtungspläne oder maßgeschneiderte Szenarien erstellen, die dem Alltag entsprechen, natürliches Licht nutzen und gleichzeitig Energie sparen.
- Alle Lichter mit einer einzigen Berührung beim Verlassen des Hauses ausschalten. Der schnellste Weg, um mit dem Sparen zu beginnen.
- Das Licht je nach Tageszeit dimmen. Dies reduziert den Energieverbrauch und hilft Geld zu sparen.
Folgende Schalterdesigns „with Netatmo“ stehen zur Auswahl:
- Valena™ Life/Allure with Netatmo
- Living Now with Netatmo
- Living Light with Netatmo
- Plexo55™ with Netatmo
Da alle Produkte von „with Netatmo“ untereinander kompatibel sind und mit der gemeinsamen App Home + Control gesteuert werden, können die Schalterprogramme beliebig miteinander kombiniert werden.
Zugehörige Produkte

Bewegungsmelder überwachen die Beleuchtung in und um das Grundstück
Unser breites Angebot an Bewegungsmeldern ist so konzipiert, dass die Zeit, in der die Beleuchtung unnötig eingeschaltet bleibt, reduziert und somit Energie und Kosten gespart wird. Wenn eine Person erkannt wird, schaltet sich die Beleuchtung automatisch ein. Sensoren, die mit einem eingebauten Helligkeitssensor ausgestattet sind, überwachen die Lichtverhältnisse und schalten die Beleuchtung aus, wenn genügend natürliches Licht vorhanden ist.

*Der Umstieg auf E-Mobilität reduziert durchschnittlich 1 Tonne CO² pro Jahr.
Der Übergang zur Elektromobilität wird einen unvergleichlichen Einfluss auf das Wohlbefinden unseres Planeten haben. Legrand stellt die notwendige Infrastruktur bereit, um das Elektrofahrzeug zum günstigsten Zeitpunkt bequem aufzuladen.
GREEN’UP LADESYSTEME
Mit Green'Up präsentiert Legrand Ladestationen für Elektrofahrzeuge und Plug-in Hybride, die sich sowohl für Ein- und Mehrfamilienhäuser als auch für Gewerbeobjekte oder Einkaufsstätten eignen.
- Die robusten und zuverlässigen Green’Up-Steckdosen bieten Ihren Kunden eine ideale Lösung zum Aufladen von Elektrofahrzeugen, Plug-in-Hybriden oder E-Bikes. Sie sind als Aufputz- oder Unterputzvariante mit Schutzklappe erhältlich. Diese Lösungen eignen sich perfekt für Einfamilienhäuser.
- Die Green’Up Premium Ladestationen sind einfach und kommunikativ und decken alle Ladebedürfnisse Ihrer Kunden ab; sie sind mit Wand- oder Standfußbefestigung für jede Art von Installation erhältlich und per App EV Charge und Bluetooth bedienbar.
ECOTAP LADESTATIONEN
Die intuitive Bedienung unserer Ecotap-Ladegeräte sorgt für einen reibungslosen und einfachen Ablauf. Außerdem sind sie so gefertigt, dass sie ein Minimum an Service und Wartung erfordern.
- Komfort zu Hause: Entscheiden Sie sich für das Laden zu Hause, haben Sie die Wahl zwischen der Homebox mit Kabel (eventuell mit Standfuß) und der Homebox mit Steckdose (mit 7-poliger Buchse und optional erhältlichem Standfuß). Beide sind aus attraktivem und langlebigem Stahl gefertigt.
- Ladelösungen für Unternehmen: Ecotap® bietet für jede Situation die passende Ladelösung - sowohl für Mitarbeiter als auch für Besucher. Von Schnellladegeräten bis hin zu Duo-Ladegeräten; das ideale, wartungsfreundliche Ladegerät steht für Sie bereit, das in puncto Benutzerfreundlichkeit selbsterklärend ist. Und nicht unwichtig: ästhetisch ausgeführt, eventuell sogar im eigenen Hausstil.
Zugehörige Produkte
Home + Control – eine App, um alles zu steuern

Ihre Kunden können noch mehr Energie sparen, indem sie ihre vernetzten Lösungen in der kostenlosen App Home + Control (Google Play und App Store verfügbar) verbinden. Sie verfolgen ihren Verbrauchsverlauf und regulieren ihre Nutzung auf Grundlage ihrer Stromrechnung.
Ihre Kunden können dann:
- die Temperatur regeln, wenn sie zu Hause oder abwesend sind.
- persönliche Heizprogramme erstellen, die auf ihren Lebensstil abgestimmt sind.
- ihren Verbrauch überwachen.
Smart Home-Lösungen, die mit den Sprachassistenten kompatibel sind

Ihre Kunden können ihren Sprachassistenten beispielsweise bitten, die Heizung in einem Raum höher oder niedriger zu stellen.
Tatsächlich sind die vernetzten Lösungen von Legrand und Netatmo mit den drei wichtigsten Sprachassistenten auf dem Markt kompatibel: Alexa von Amazon, Siri von Apple und dem Google Assistant.
Ihr Kunde kann zum Beispiel sagen: "Hey Siri, dreh die Heizung im Wohnzimmer um zwei Grad höher!".