Living Now ist die neue Schaltergeneration. Eine zeitlose Stilikone, welche die Geradlinigkeit eines einzigartigen Designs mit der Einfachheit der smarten Technologie verbindet. Wählen Sie zwischen konventionellen Schaltelementen, vernetzten drahtlosen Geräten, die ebenfalls konventionell installiert werden, oder einer BUS-basierenden Hausautomation.
Die Abdeckrahmen sind in 16 verschiedenen Ausführungen erhältlich und können mit den Tastenabdeckungen in 3 Grundfarben kombiniert werden.

Die Abdeckrahmen
Die ästhetischen, modernen Abdeckrahmen sind in den Materialien Kunststoff Technopolymer, Metall und Echtholz erhältlich und bieten somit viel Freiraum für jeden individuellen Wohnstil. Die einzigartige Form von Living Now garantiert eine perfekte Ebenheit der Tastenelemente, eine größere Bedienoberfläche und schafft mehr Platz für die Funktionen.
Bei den konventionellen Schaltgeräten kann z.B. durch Drücken eines beliebigen Bereichs der Tastenoberfläche die Beleuchtung ein- oder ausgeschaltet werden. Nach der Betätigung kehren die Tasten in ihre ursprüngliche Position zurück und sind daher immer perfekt ausgerichtet.

Materialien

Technopolymer
Die Abdeckrahmen aus Kunststoff werden in einem speziellen Verfahren gefertigt, das auch einen Tiefeneffekt in der Oberfläche gewährleistet.

Metall
Bticino verwendet für seine Metalloberflächen seit jeher eine ZAMAK-Legierung. Diese ist widerstandsfähig und gewährleistet gleichzeitig ein schönes ästhetisches Ergebnis.

Holz
Für diejenigen, die natürliche Materialien bevorzugen, bietet Living Now zwei Oberflächen in Eiche und Nussbaum an.
3 Farben für die Abdeckungen
Die Abdeckungen, wie z. B. Wippen und Steckdosenfrontblenden, sind in 3 verschiedenen Farben erhältlich: White, Sand und Black. Die satinierte Oberfläche sorgt für ein angenehmes Bediengefühl.

Ändern der Position
Mit einem simplen Handgriff ist es möglich, die Position des digitalen Touchsensors zu verändern, wobei dessen Funktion erhalten bleibt. Es muss weder in die Verdrahtung, noch in die Konfiguration eingegriffen werden.


Orientierung oder Kontrolle?
Die Schaltereinsätze können mit einer weißen oder blauen LED ausgestattet werden, dessen Funktion durch die Verdrahtung festgelegt wird.
So können diese als Orientierungslicht (z. B. um den Schalter im Dunkeln zu finden) oder als Kontrolllicht verwendet werden (z. B. um zu sehen, ob das Licht im Abstellraum noch eingeschaltet ist).
Entdecken Sie Ihren Stil

Wählen Sie Ihr System
Konventionelle Schaltereinsätze

Dank der Kompaktbauform und des breiten Funktionsspektrums (Steckdosen, Schalter, USB-Ladeeinheiten, Daten- und Satellitentechnik...) bietet Living Now perfekte und zugleich hochflexible Lösungen für herkömmlich installierte Systeme. Auf diese Weise können Sie das innovative Design von Living Now perfekt mit spezifischen Funktionen kombinieren, die Ihr Leben einfacher und komfortabler machen.
Willkommen in Ihrem vernetzten Zuhause

Neben den konventionellen Einsätzen können Sie sich, zur Realisierung einer vernetzten Installation, für Living Now with Netatmo (oder eine Kombination aus beidem) entscheiden. Vernetzte Schalter, die herkömmlich installiert werden, im Zusammenspiel mit drahtlosen Wandsendern, verbinden sich über ein Gateway mit dem WiFi-Heimnetzwerk und kommunizieren miteinander. Mit diesem System können Sie Ihre Beleuchtung, Jalousien, Heizung, usw. zusätzlich über Ihr Smartphone – mittels kostenloser App Home + Control - oder Ihren Sprachassistenten steuern. Alle vernetzten Produkte funktionieren natürlich auch in gewohnter Weise vor Ort.
Hausautomation auf höchstem Niveau

Mit Living Now wird das erfolgreiche Hausautomationssystem MyHome mit einem neuen Konzept erweitert. Die Intelligenz der neuen digitalen Touchsensoren von Living Now sitzt in der Tastenabdeckung selbst und kann eigenständig in andere Räume versetzt werden – die darauf konfigurierte Funktion wird einfach mitgenommen.
Eine Kombination aus Innovation und unvergleichlicher Einfachheit, die es dem System ermöglicht, sich flexiblel an Ihre Bedürfnisse anzupassen.
Ein weiteres Highlight ist der Sprachassistent von Amazon Alexa, der es Ihnen u.a. erlaubt, Ihre Hausautomation mittels Ihrer Stimme zu steuern.
Installations-Videos
Schalterprogramm Living Now – Montage und Demontage des Abdeckrahmens und der Tastenabdeckungen
Schalterprogramm Living Now – Montage und Demontage einer Schutzkontakt-Steckdose mit Abdeckrahmen und Abdeckungen
Schalterprogramm Living Now – Installation von Schaltern in einer Mehrfachkombination