Direkt zum Inhalt
Logo print

Das funkbasierte Smart Home "with Netatmo" | Legrand Österreich

Das funkbasierte Smart Home „with Netatmo“

Entdecken Sie die smarte Produktwelt von Legrand! Für Komplett- oder Teilrenovierungen - mit den funkbasierten Smart Home-Lösungen kreieren Sie sich Ihr Smart Home nach Ihren Wünschen. Doch wie funktioniert ein funkbasiertes Smart Home-System eigentlich? Diese Frage möchten wir hier klären sowie Sie in die Welt unserer smarten Lösungen „with Netatmo“ entführen.

Es ist das smarte Starterpaket von SEANO sowie smarte Thermostate, eine smarte Steckdose und smarte Schalter abgebildet.

Wie funktioniert das funkbasierte Smart Home „with Netatmo“?


Die Basis der funkbasierten Smart Home-Installation stellt das Funk-Gateway dar. Dieses ist entweder innerhalb eines Starterpaketes oder auch in Form des EMDX with Netatmo Funk-Gateway für den Verteilereinbau erhältlich. Das Funk-Gateway verbindet sich mit Ihrem Internetrouter und sorgt dafür, dass Ihre smarten Schalter und Steckdosen untereinander und vor allem mit Ihnen kommunizieren können. So können Sie Ihre Beleuchtung, Beschattungssysteme und Haushaltsgeräte vor Ort, mit Ihrem Smartphone oder einem Sprachassistenten steuern. Außerdem können Sie auch Szenarien festlegen, welche auf bestimmte Situationen wie zum Beispiel das Verlassen des Hauses angepasst sind. Für dieses Szenario könnte beispielsweise eingestellt werden, dass die gesamte Beleuchtung ausgeschaltet und die Rollläden heruntergefahren werden. 

Auf dem Bild ist ein Wohnraum zu erkennen. Über den beigen Couch ist ein smarter Schalter an der Wand montiert.

Welche Vorteile bietet ein Smart Home „with Netatmo“?


Das Funksystem „with Netatmo“ eignet sich hervorragend, jedoch nicht ausschließlich, um bestehende Standard-Installationen aufzurüsten, da kein zusätzlicher Verkabelungsaufwand erforderlich ist. Die Umrüstung kann sogar teil- oder stufenweise erfolgen - ganz nach Ihren Vorstellungen hinsichtlich der Funktionen und dem vorhandenen Budget. Im Allgemeinen ist die Funktionalität des Funksystems für den Haus- und Wohnbau optimiert und bietet somit eine einfache und schnelle Inbetriebnahme.

Die funkbasierten Lösungen von Legrand in der Praxis!


Dieses Video veranschaulicht bildhaft die Funktionen eines funkbasierten Smart Homes mit den Lösungen von Legrand.

 

 

 

Smarte Schalter „with Netatmo“

SEANO™ with Netatmo

Plexo™ New with Netatmo

Valena Life/Allure with Netatmo

Living Now with Netatmo

Living Light with Netatmo

Niloe Step with Netatmo

Weitere Produkte „with Netatmo“

Auf dem Bild ist ein Paar zu erkennen, welches auf einer Couch sitzt. Zudem ist das Produkt Smarther with Netatmo an der Wand.

Smarther with Netatmo


So wird die Temperatur im Zuhause kontrollierbar sowie planbar - mit dem vernetzten Thermostat. Über die kostenlose App Home + Control oder per Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten können Ihre Kunden die Temperatur bequem von ihrem Smartphone aus einstellen.

Dieses Thermostat kann sowohl als Unterputz- als auch als Aufputzgerät installiert werden, sowohl im Neubau als auch bei Renovierungen.

Unser vernetztes Thermostat ist kompatibel mit einer Vielzahl von Heizsystemen, darunter individuelle Heizkessel wie Holz, Öl und Gas sowie Wärmepumpen. Außerdem kann er mit intelligenten Heizkörperthermostaten von Netatmo kombiniert werden, um die Temperatur raumweise zu regulieren.

Am unteren Rand des Bildes sind die smarten Verteilereinbaugeräte der Reihe CX³ with Netatmo zu sehen.

CX³ with Netatmo


Entdecken Sie eine revolutionäre Methode, das Zuhause zu vernetzen! Mit unseren smarten Verteilereinbaugeräten und der Home + Control App erhalten Sie ein umfassendes System zur Steuerung der Elektroinstallation – egal, ob es sich um ein Einfamilienhaus oder eine Wohnung im Mehrfamilienhaus handelt.

Die Produktserie CX³ with Netatmo wird direkt in die Elektroverteilung eingebaut. Sie kann sowohl eigenständig verwendet werden als auch nahtlos in eine Hausautomation mit den smarten Schalterserien „with Netatmo“ integriert werden.

Die App

Auf dem Bild ist die App-Oberfläche von Home + Control zu sehen.

Home + Control - Eine App, um alles zu steuern


Mit dieser App können verschiedene Hausautomationssysteme wie „MyHOME“ und „with Netatmo“ sowie smarte Thermostate von Bticino und Netatmo gesteuert werden. So können beispielsweise die Steuerung und Verwaltung von Beleuchtung, Beschattung und Temperatur vorgenommen werden. Zudem können verschiedene Szenarien und Lichtstimmungen abgerufen werden, wie zum Beispiel beim Aufwachen, beim Verlassen des Hauses oder beim Fernsehen – und sogar eigene Szenarien erstellt werden. Darüber hinaus hilft die Energieverbrauchsanzeige, die Stromkosten im Überblick zu behalten.

Empfohlene Downloads

Haus- und Wohnbau
pdf15.76 MB
Connected Products
pdf16.46 MB
Niloé Step With Netatmo Broschüre
pdf4.92 MB
Plexo™ New Broschüre
pdf6.13 MB
Smarther with Netatmo
pdf2.66 MB

Diese Themen könnten Sie auch interessieren

Smart Home

BUS-System MyHOME

CX³ with Netatmo

Türsprechanlagen

EV-Ladestationen

Energieeffiziente Wohnlösungen

Industrie