Legrand ProfessionalBookmark and Share
Vom 01.08. bis zum 15.12.2017

Das PlanungsPLUS+ Gewinnspiel von Bticino

Mehr Chancen bei weniger Aufwand mit dem Sprechanlagen-Konfigurator


Erstellen Sie Ihre Sprechanlagen-Planungen im Handumdrehen mit dem Sprechanlagen-Konfigurator. Das wird von Bticino auch noch belohnt: Mit zusätzlichen Gewinnchancen beim PlanungsPLUS+ Gewinnspiel.

Bticino Video-Türkommunikation für Ein- und Mehrfamilienhäuser

Und so funktioniert es in 4 einfachen Schritten:

 


Schritt 1:

Sie nutzen den Sprechanlagen-Konfigurator von Bticino. Gestalten Sie für Ihre interessierten Kunden eine individuelle Planung. Der Konfigurator ist vielseitig einsetzbar: direkt im Beratungsgespräch, im Büro oder auf der Baustelle und führt Sie dabei einfach und selbsterklärend zu allen Produkten, Funktionen und Möglichkeiten. Drucken Sie die Unterlagen nach wenigen Minuten aus und präsentieren Sie diese bei Ihrem Kunden. Denn Sie haben alles Erforderliche dabei, gut sortiert und bis ins Detail geplant.

Gestalten Sie Ihre individuelle Planung

Anwendungsvideo Sprechanlagen-Konfigurator

 


Schritt 2:

Der Sprechanlagen-Konfigurator von Bticino liefert Ihnen die Planungsdaten als PDF-Datei – digital und fertig zum Ausdrucken. Schicken Sie diese Planungsdaten als PDF-Datei an den Legrand Gewinnservice zu Händen von Frau Kristina Luyke (legrand.marketing@legrand.at). Jede eingehende Planung wird für Sie quasi zum Los. Und je mehr Planungen Sie als PDF-Datei einsenden, desto mehr Lose von Ihnen sind in der monatlichen Ziehung. Und desto größer sind Ihre Gewinnchancen.

Tipp: Eine reale Planung ist nicht notwendig. Testen Sie den Konfigurator nach Ihren Wüschen und senden Sie Ihre erzeugte PDF Datei einfach ein.

Bticino Sprechanlagen-Konfigurator


Schritt 3:

Freuen Sie sich aufs Mitspielen und Mitgewinnen. Denn von August bis Dezember 2017 erfolgen monatliche Ziehungen beim PlanungsPLUS+ Gewinnspiel von Bticino.

Monatlich geht es um 1 x Apple Watch Series 2, 1 x Flex’ONE Video-Set (Best.Nr. 363911) der Extraklasse, mit Türstation LINEA 3000 und Hausstation CLASSE 300 X13E. Dazu sind monatlich weitere 5 x Wireless Charging Versorgungstower (Best.Nr. 694630) in der Ziehung.

Bticino Sprechanlagen-Konfigurator


Schritt 4:

Welche Informationen für die Teilnahme benötigen wir von Ihnen? Ganz einfach: Ihre Planungs-PDF, Ihren Namen und Anschrift - mehr nicht.

Gerne können Sie uns auch Ihre Meinung, Anregung oder Feedback zum Konfigurator oder zu den Bticino Produkten geben. So helfen Sie uns hier, unsere Leistungen zu verbessern.

Was müssen Sie tun um teilzunehmen?

Das sind die Gewinne:


Bticino Video-Türkommunikation für Ein- und Mehrfamilienhäuser
Bticino Video-Türkommunikation für Ein- und Mehrfamilienhäuser

TEILNAHME AM GEWINNSPIEL


Am Gewinnspiel teilnehmen dürfen alle Personen, die eine Planung mit Hilfe des Bticino Sprechanlagen-Konfigurators vorgenommen haben. Mitarbeiter von Legrand sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Pro Teilnehmer ist eine mehrmalige Teilnahme möglich. Bei einem Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen behält sich Legrand das Recht vor, die betroffenen Personen vom Gewinnspiel auszuschließen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt werden. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Teilnahme und die Gewinnchancen sind unabhängig vom Erwerb von Waren oder Dienstleistungen. Kosten für die Internetverbindung sind von jedem Teilnehmer selbst zu tragen.

Teilnahmemöglichkeit

Der Teilnehmer ist für die Richtigkeit der angegebenen Kontaktdaten selbst verantwortlich. Sämtliche personenbezogenen Daten müssen der Wahrheit entsprechen. Andernfalls kann Legrand die jeweilige Person von der Teilnahme an dem Gewinnspiel ausschließen.

Verwendung der persönlichen Daten

Mit der Teilnahme erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass Legrand die erforderlichen personenbezogenen Daten für den Zweck und die Dauer der Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels speichert. Jeder Teilnehmer hat das Recht, seine Teilnahme an dem Gewinnspiel und seine Registrierung zu widerrufen. Dafür genügt es, eine E-Mail an legrand.marketing@legrand.at oder eine Widerruferklärung an die Legrand Austria GmbH, Floridsdorfer Hauptstraße 1, 1210 Wien zu senden.

Abbruch

Legrand behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung aus wichtigen Gründen abzubrechen.


Hier geht es zu dem Bticino Sprechanlagen-Konfigurator:


Sprechanlagen-Konfigurator

Sprechanlagen-Konfigurator


Anwendungsvideo Sprechanlagen-Konfigurator

 

Erfahren Sie - hier im Video - wie der Sprechanlagen-Konfigurator funktioniert.

Verwandte Links:


Link Informationen Türkommunikation

Türkommunikation-Informationen

PDF Broschüre

Video-Türkommunikation

Übersicht Sfera

Flex'ONE Informationen

Übersicht Flex'ONE

Flex'ONE Broschüre

Video 2-Draht-Technik

Legrand