Als führender Leuchtenhersteller im Designbereich ist die italienische Firma Artemide längst zum Synonym für modernes Design „Made in Italy“ geworden. Kreationen von Michele De Lucchi bis hin zu Ross Lovegrove gelten als Meilensteine des Leuchtendesigns.
Auf über 550 m² werden in dem 2009 eröffneten Showroom mehr als 400 Leuchten ausgestellt. Klar, dass das Designunternehmen auch bei seinen Partnern höchste Ansprüche stellt. Ansprüche, die Bticino mit dem exklusiven Axolute Whice Design und der Hausautomation My Home auf besonders edle Art erfüllt. My Home steuert vor Ort 250 Schaltpunkte, 20 Dimmpunkte und ein DALI-Gateway mit Hilfe von 14 Touch Screens sowie Tastensensoren und Szenarienabruftaster.
Mit „the human light“ geht Artemide neue Wege. Dieses Lichtkonzept setzt den Menschen, seine Bedürfnisse und Anforderungen an das Licht ins Zentrum der Entwicklung. Denn Licht ist nicht Selbstzweck. Es hat das Ziel, Lebensqualität zu schaffen und zu verbessern.
Die 1960 in Mailand gegründete Firma Artemide ist seit 1999 auch in Österreich vertreten.